Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 工具与软件:
在 Xilinx clk104板上、J11通过下面的3dB 衰减器电路连接到 LMK04828引脚37 (CLK_IN0_P)。 
J10通过以下衰减器连接到 LMK04828引脚56 SDCLK_OUT11_P:

通常、将0dBm 连接到输入 J11、并测量 J10的输出。
我错误地将0dBm 10MHz 信号连接到 J10、并且电路板似乎行为不正确。
我想知道这个错误是否会损坏 LMK04828?
在数据表的绝对最大额定值上、只有差分输入电流是针对- 5mA 指定的。
CLKoutX/X*输入没有规格。
谢谢