This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:启用 DPLL3时、50Hz 至1000Hz 偏移频带内的相位噪声杂散

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422175/lmk5c33216-phase-noise-spurs-in-the-offset-band-of-50hz---1000hz-when-enabling-the-dpll3

器件型号:LMK5C33216

工具与软件:

您好!

APLL3/DPLL3输出中的相位噪声杂散存在一些问题。 只有 APLL3处于活动状态时、输出相位噪声很好、但是、当我们启用 DPLL3时、我们会在50Hz - 1000Hz 偏移频带内收到一些明显的相位噪声杂散。 由于杂散、启用 DPLL 时产生的额外相位噪声约为~250fs rms。

我们的设置为:f_VCO = 25MHz、f_ref = 10 MHz、DPLL_BW = 1Hz、f_TDC = 1 MHz、f_OUT = VCO3/4 = 614.4MHz (不同的 DPLL_BW 和 f_TDC 产生相似的结果、杂散频率和振幅略有不同)

我们使用 TICSPro 来计算寄存器值。

这是预期行为吗? 或者、我们如何缓解该问题呢? 对我们来说、10Hz 至100kHz 的偏移频带非常重要。

非常感谢您提供的任何帮助和建议、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    您能否分享观察杂散的输出的相位噪声图?

    您正在查看的抖动区域是什么? 在大多数情况下、抖动是在12kHz 到20 MHz 范围内确定的、因此如果杂散如您所述在50Hz 到1kHz 区域引入、它不会对12kHz 到20 MHz 的抖动区域产生太大影响。

    在配置中、LMK5C33216的 f_VCO 应为2457.6 MHz。 25 MHz 时钟的用途是什么? 如果您可以共享 TCS 文件进行审阅、则会有所帮助。 谢谢。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    感谢您的答复。 我已附上 TCS 文件和典型的相位噪声图、其中相位噪声与10Hz 至100kHz 频带中的抖动相位噪声积分。 蓝色线是原始信号、橙色线已移除杂散、表示差异。 禁用 DPLL 后、频谱没有杂散、在同一频段内抖动约为160fs。 相位噪声图中的载波频率是279.5 MHz。 与许多其他情况不同、我们敏感的抖动区域为10Hz 到100kHz。

    啊、25 MHz 是 f_xo、而不是上面所说的 f_VCO、这是我的错。

    -Christoph

    e2e.ti.com/.../ControllerCarrierBoard_5F00_external.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    我将在下周用我的测试台查看该文件。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    非常感谢。 期待您的调查结果。

    -克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    在您的频率计划中、我没有看到279.5 MHz 输出。 您是指250 MHz?

    输出时钟承载从10kHz 及以上 VCO 的相位噪声。 在小于1kHz 的区域内、 器件以输入噪声(XO 或 DPLL 输入)为基准。 您可以尝试使用较小的 DPLL LBW、例如0.1Hz 或0.01Hz

    -Riley