This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:应用咨询

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301, LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427503/lmk00301-application-consulting

器件型号:LMK00301
主题中讨论的其他器件: LMK1D2102

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在选择符合一个27MHz 差动时钟输入(LVDS)和两个27MHz 差动时钟输出(LVDS)要求的时钟缓冲器。 我们目前正在评估 LMK00301、不确定芯片是否符合要求。 有一些问题需要由专家来回答
LMK00301能否支持我们的27MHz 时钟频率应用场景?
2.偏斜标准是否也适用于27 MHz 的差动输出?
3.芯片未使用的通道和外部时钟输入管脚在不使用时是否为 NC?
期待您的回复。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、  
    我们有专用 LVDS 缓冲器。  
    LMK1D2102系列可以更好地满足您的需求和更新的器件。  

    LMK1D210x 低附加抖动 LVDS 缓冲器数据表(修订版 B)

    支持27MHz 输入。  


    我不确定偏斜标准是什么意思-您能详细说明一下吗?  
    您是否想了解输出到输出和 P2P 偏斜?  

    对于 LMK1D210x、未使用的输入和输出也可以悬空。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的答复和建议。 在项目评估规划后我们就选择了 LMK00301。 我们仍然有关于 LMK00301的一些设计问题、希望收到您的答案
    1.规格表没有说明 LMK00301是否带有100 Ω 内部端接、以及如何设计用于 LVDS 信号输入的外部匹配电路


    2.如果在交流电容前面添加100 Ω、则在交流电容后面应用50 Ω 偏置。 根据数据手册的说明、对于 LVDS 驱动器、它是否会变成50 Ω 并且差分电平是否仍能超过250mV?

    下面是之前应用的 CDCLVD1204RGTR 方框图。 目前、我们需要将方框图 B 修改为 LMK00301。 我们需要如何进行更改、以及需要注意的要点是什么

    我希望收到您的回复。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    维森特今天不在办公室。 希望在一周结束前收到回复。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、  
    LMK00301输入在 CLKinx 上没有100Ohm 差分终端
    如果使用 LMK00301的 LVDS 输入、请使用直流耦合、因为它最容易实现。 使用以下终端方案。  


    2.这是假设接收器具有内部偏置。  
    如果是这种情况、您需要对 LMK00301输入进行交流耦合、避免损坏接收器输入。  
    如果您的接收器没有内部偏置、那么这不是问题所在。   

    3.如果驱动器是 LVDS 信号-我建议直流耦合,并在引脚附近有100欧姆差分端接。
    换而言之、遵循我在答案1中连接的端接方案、其中 LVDS 接收器为 LMK00301输入端。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente  

    您的意思是 LMK00301没有内部偏置电压? 如果我们需要进行交流耦合、如何添加外部偏置电压以及电平是多少? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果驱动器为 LVDS、则应具有共模电压。  
    如果我们不进行交流耦合、就不再需要外部偏置。

    此致、

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente:

    对不起,也许我没有说明自己。 我们的驱动器为 LVDS、接收器为 LMK00301。 如果使用交流耦合连接、我们如何添加外部偏置? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  
    如果驱动器已经是 LVDS -为什么要采用交流耦合? 如果驱动器已经是 LVDS、则不推荐采用交流耦合。  

    如果驱动器是 LVDS - 直流耦合 LMK00301输入、只需要100 Ω 差分终端。  

    此致、  

    Vicente