This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:与 LMX2594类似的时钟发生器、可提供高达32GHz 的时钟输出

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430399/lmx2594-clock-generators-similar-to-lmx2594-that-can-provide-upto-32ghz-clock-output

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2595、LMX2820

工具与软件:

您好!

对于我们的一个新项目、我们正在寻找时钟发生器、以便为射频部分提供参考时钟。 所需的时钟频率为32GHz。 请告诉我们是否有任何 支持高达32GHz 时钟输出的类似于 LMX2594RHAR 的时钟发生器。

谢谢、此致、
R·M·拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    目前、我们没有任何支持32GHz 输出的合成器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的更新。 请更新可用的最大时钟输出合成器。

    谢谢、此致、
    R·M·拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    LMX2595高达20GHz。

    LMX2820最高可达22.6GHz。