Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:LMX2595、LMX2820
工具与软件:
您好!
对于我们的一个新项目、我们正在寻找时钟发生器、以便为射频部分提供参考时钟。 所需的时钟频率为32GHz。 请告诉我们是否有任何 支持高达32GHz 时钟输出的类似于 LMX2594RHAR 的时钟发生器。
谢谢、此致、
R·M·拉维