This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:最低相位噪声性能指南

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK03328, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432463/cdce6214-guidance-for-lowest-phase-noise-performance

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: LMK03328LMK04832

工具与软件:

代表客户:


选择 PFD 频率、环路滤波器设置等的指导原则是什么... 相位噪声、才能实现尽可能低的相位噪声?

我在 E2E 上读到、环路 BW 越多越好?


谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我建议在 PLLatinum sim 中使用定制器件来模拟 CDCE6214环路滤波器、Kvco 等并优化抖动(选择左侧的 Intermediate 或 Advanced)。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、客户在这方面需要一些帮助。  

    他们一直在使用 TICS、因为那是与 EVM 关联的软件。

    您可以整合 PLLatinum Sim 的配置来帮助您开始吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    如果不了解它们的一些设置(最低输入频率和输出频率)、我将无法执行此操作。

    利用这些信息、我可以将一个起点放在一起。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;参阅以下内容-我认为这就是需要针对噪声/抖动进行优化的 TIC 的情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    这看起来是"器件默认"配置-如果以这种方式使用该器件、则不需要对环路滤波器进行任何更改即可进行优化。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25 MHz 输入、100 MHz x 3输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    在这种情况下、无需更改环路滤波器。 默认设置就足够了。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于抖动性能:


    器件的性能勉强够用。 我们希望进行优化、以进一步降低抖动/相位噪声


    对如何改进有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我懂了。 他们的性能要求是什么? 我可以在实验室中对此进行测量、并在星期一进行配置。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、要尽量改善。  根据前一个注意事项、它几乎不符合规范-现在需要裕度。  

    关于如何改善噪声/抖动的一些一般指导也可能会有所帮助。  我自己在 PLL 上有点生锈。

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我发现、将 CP 增益降低到700uA 并将 PLL 更改为整数模式[请参阅下文]可提高抖动性能、但与您的电流配置相比、抖动性能不会显著提高。  

    关于该器件、我想注意以下几点:

    虽然 CDCE6214具有低 附加 抖动、但它不一定是抖动清除器。 如本 应用手册中所述、清除抖动需要窄 PLL 带宽。 在本例中、"窄"频率低于10kHz、具体取决于所需的性能。 例如、LMK04832 (双 PLL 抖动清除器)的最小带宽为10Hz。 可用作抖动清除器的 LMK03328时钟发生器的最小带宽为200Hz。

    CDCE6214的最小带宽为  100kHz . 本质上、虽然 CDCE6214可以高效地使用已清理的输入基准、但它无法很好地清除噪声输入基准。  这就是为什么该器件在数据表中被描述为"中等级别抖动"-它在输入基准具有低抖动时表现良好、但如果输入端有太多噪声、它将主导该器件上的 VCO。

    输入基准的抖动是多少?所需的输出抖动限制是多少?  如果输入基准接近或低于限值、我们可以进一步工作以创建更理想的 PLL 配置。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助。  如果需要更多帮助、他们会告诉您。