This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:LMK1D2102最小单端输入电平

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1435782/lmk1d2102-lmk1d2102-minimum-singl-ended-input-level

器件型号:LMK1D2102

工具与软件:

专家、您好! LMK1D2102支持的最小单端峰峰值 LVDS 电平是多少?

它是否支持 P 线路上的245.76MHz LVDS 100mV pp 单端信号和 N 线路上的相同信号?

能否获取此缓冲器的 PSpice 模型以在 PSpice for TI 2024工具中运行仿真?

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijit、

    差分输入的150mV SE 摆幅最小-请参阅 DS 的第6页。

    我们没有 SPICE 模型、而是在器件主页上的"DESIGN & sim"中提供 IBIS。

    此致、

    Vicente