This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:关于输出功率的一些问题

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1433683/lmx2592-some-question-about-output-power

器件型号:LMX2592

工具与软件:

您好!

  我们使用 LMX2592为系统提供时钟、我们的系统要求时钟功率高于4dBm、频率为6GHz

但当我测试电路板的输出功率时、它只有0dBm、我们使用额外的升压开关63设置了输出功率。 我们使用 平衡-非平衡变压器将差分信号转换为单端信号。

如何提高输出功率。

我们的输出原理图如下所示

我们的平衡-非平衡变压器参数如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhansheng:

    LMX2592输出需要外部50Ω 上拉电阻、您是否在原理图中使用了上拉电阻器?

    在6GHz 输出时、我认为 LMX2592的 SE 输出功率高于4dBm、因此实际上无需使用平衡-非平衡变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

          是的、我以前尝试过外部50Ω 上拉、如下所示、但输出也低于0dBm

    平衡-非平衡变压器原理图如下所示、我们在平衡-非平衡变压器 DC 引脚中馈送直流、它将上拉时钟输出引脚

    我们还使用探头测试单端、但测试不准确、我们测试的是-16dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhansheng:

    我认为该平衡-非平衡变压器不能以这种方式用于为 LMX 器件提供偏置。

    建议使用以下原理图。