This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:有源滤波器原理图

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1436598/pllatinumsim-sw-schematic-of-active-filter

器件型号:PLLATINUMSIM-SW

工具与软件:

您好、TI 团队。

我将使用 PLLATINUM Sim 设计一个环路滤波器、并考虑使用有源 C 型的三阶滤波器
PLLATINUM SIM 中显示的原理图似乎显示运算放大器输出短路。 (图1)
另一方面、用户指南提供了不同的原理图(图2)。
哪一张图是正确的?


图1.


图2.

此致、
松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山喜

    图1和图2相同且正确。

    这是一幅大图、仅供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我注意到您提供的图像与 PLLATINUMSIM 上的显示屏之间存在差异、
    尤其是在标记为红色的区域周围。
    只是为了确认、我们将处理您发送的信息、对吗?

    此致、
    松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此图不正确、运算放大器的输出不应接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我懂了。
    如果可能、请您纠正 PLLATINUMSIM 上的显示。

    Reagrds、
    松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山喜

    我将通知开发人员修复图表。