Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 工具与软件:
您好!
我们使用 LMx2820生成7G 至16G 时钟、但出现了一些问题。 这里是相关的原理图和布局。
输出时钟通过一条短轨道和两个独立的电容器连接到负载(ADC)。 (突出显示部分)

输入时钟是122.88MHz / 245.76MHz、输出15、728.64MHz 和14、745.6MHz 是正常的、但在双 VCO 关闭后(输出7、864.32MHz 和7、372.8MHz)、时钟质量很差。 使用示波器测量电容器上的信号、结果如下。





可以看到两个频率输出中伴随着大量的谐波分量、主要是二次谐波和三次谐波。
我们曾尝试通过100Ω 电阻器短路连接来修改电容器或直接移除电容器、也尝试修改 LMX2820的寄存器以及 CPOUT 至 VTUNE 的滤波电路。 结果并不显著、因此我想问您是否有更好的解决方案。
谢谢。