This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:时钟输出具有大谐波(二次+三次)分量

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1436199/lmx2820-the-clock-output-has-a-large-harmonic-second-third-component

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

我们使用 LMx2820生成7G 至16G 时钟、但出现了一些问题。  这里是相关的原理图和布局。

Sch

输出时钟通过一条短轨道和两个独立的电容器连接到负载(ADC)。 (突出显示部分)

输入时钟是122.88MHz / 245.76MHz、输出15、728.64MHz 和14、745.6MHz 是正常的、但在双 VCO 关闭后(输出7、864.32MHz 和7、372.8MHz)、时钟质量很差。 使用示波器测量电容器上的信号、结果如下。

可以看到两个频率输出中伴随着大量的谐波分量、主要是二次谐波和三次谐波。

我们曾尝试通过100Ω 电阻器短路连接来修改电容器或直接移除电容器、也尝试修改 LMX2820的寄存器以及 CPOUT 至 VTUNE 的滤波电路。 结果并不显著、因此我想问您是否有更好的解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongyi:

    谐波电平是正常的、请参阅下面中的数据表技术规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    明白了。 我认为这是  SCH 或布局问题。 由于这是器件参数所固有的、因此我将保留它不变、然后继续使用。