This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:支持使用 SPI 接口进行编程

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1437164/lmx2582-support-on-programming-using-spi-interface

器件型号:LMX2582

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、LMX2582 PLL 由 FPGA 使用 SPI 接口进行使用和编程。 转换器 TICS PRO 并生成了 十六进制文件  

以下是相关问题:

  1. 编程顺序应该是什么?
    是这样吗 R0、R1、...R70 或者  R70、R69、...R0
  2. 在数据表的寄存器 R68、R69、R70中、MSB 作为读数(1)给出、但在十六进制文件中、这三个寄存器的 MSB 是(0)? 请澄清。
  3. 什么是 PLL 锁定寄存器编号?
  4.  在 PLL SPI 配置期间/之后、您是否建议 FPGA 使用任何其他寄存器进行轮询/读取?

我已附上两个 TICS 文件,十六进制文件,数据表图片 FYR。 请检查并回复

e2e.ti.com/.../TI_5F00_PLL_5F00_TICS_5F00_20241112_5F00_Powerset.tcse2e.ti.com/.../PLL_5F00_LMX2582_5F00_HexRegisterValues_5F00_PowerSet_5F00_20241112-_2800_1_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    寄存器 R68至 R70是只读寄存器、我们实际上不需要对它们进行编程。

    在 Vcc 上电后、

    -使用 RESET = 1对 R0进行编程

    -按降序将 R64编程为 R0

    锁定检测寄存器: