This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:支持 LMX1214的编程

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1439127/lmx1214-support-on-programming-of-lmx1214

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、LMX1214RHAT 时钟缓冲器由 FPGA 使用 SPI 接口进行使用和编程。 转换器 TICS PRO 并生成了 十六进制文件

在将十六进制值转换为二进制值时、我们只会发现这一点 D0至 D15 数据表中已给出 D16-D23 数据表中未给出。 澄清我们是否必须考虑( D16-D23 )价值或不价值、其意义是什么?

我已将十六进制文件、数据表和十六进制文件附加到二进制转换映像 FYR。 请检查并回复。

e2e.ti.com/.../CB_5F00_LMX1214_5F00_HexRegisterValues_5F00_PowerSet_5F00_OutputOff_5F00_20241112.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    存储在 D16-23中的值存储每个寄存器的地址。 您 应该以这些位写入地址。  

    谢谢!

    Michael