This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如果通道分频器为2、则 IncludedDivide 是什么?

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1440127/lmx2594-what-will-includeddivide-be-if-channel-divider-is-2

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

我在电路板中使用了两个 LMX2495、并想在它们之间同步输出时钟(3932.16MHz)。 如下图1所示、我的配置是 Fosc = 122.88MHz 且 Fout = 3932.16MHz。

 它符合 SYNC 类别1、因此 我设置 VCO_PHASE_SYNC=1。   在图3中、我发现通道分频器=2、但包含了 Divider=4。 我的理解是、 IncludedDivide 来自 通道分频器、因此 IncludedDivide 必须小于 通道分频器。 但现在、 IncludedDivide 大于 通道分频器。 我的问题是:

1.此配置是否正常工作?  

2. n Divider(16)将变为红色,提示显示任何调制器阶的最小 N 分频为28 ,但我不使用 MASH 阶函数。 此红色警告是否会 影响 我的配置?

图1.

图2.

图3.

图4.

提前感谢!

此致!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    includeddivide 来自 SEG1、因此 IncludedDivide 为4或6。

    由于 IncludedDivide 为4、N 分频器变为16、因此 超出最小值 N 分频器要求、

    必须使用较小的 FPD 使 N 分频器更大。 由于它是整数通道、您可以设置 MASH_ORDER = 0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neol:

     正确理解、如 下图所示、对吧?

     VCO_PHASE_SYNC=0时、)在 VCO (绿线)后(PLL_N =128 μ s、在1/2 (蓝线、也称为 SEG0)后输出时钟。

    当 VCO_PHASE_SYNC=1时、 在2或3分频后(绿线、也称为 SEG1 )向 PLL_N(=128 μ s)反馈、在1/2 (蓝线、也称为 SEG0)后输出时钟。

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    正确。