This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33414A:医疗超声波系统的时钟树设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33414A, LMK04832, TX08D, AFE58JD48, LMK5C33216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1439651/lmk5c33414a-clock-tree-design-for-a-medical-ultrasound-system

器件型号:LMK5C33414A
主题中讨论的其他器件: LMK04832TX08DAFE58JD48LMK5C33216A

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在研究医疗超声波系统的时钟树设计、TI 参考文献中推荐使用 LMK04832作为时钟同步芯片、但我需要增加时钟频率以避免使用外部 VCO、所以我想使用这种似乎专用于无线网络通信的芯片 LMK5C33414A。 我是否能够使用此芯片为超声波接收器芯片提供采样时钟和 JESD 时钟?

此致、

高峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK5C33414A 支持 JESD 时钟。 请提供接收器芯片的时钟要求、以便我们推荐相应的建议。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    感谢您的回复、在我们的超声波时钟系统中、我们需要以下频率:用于10G 网络通信的156.25MHz、用于 DDR4参考时钟的100MHz、用于 TX08D 的200MHz 作为 BF_CLK、用于电源模块的0.5MHz、至于接收器芯片 AFE58JD48、我们计划使用四个动态开关采样频率40/65/80/FPGA、在本例中、125MHz 需要160MHz 的参考时钟。 因此、总体时钟架构如下所示。

    此致!

    高峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaofeng:

    我们最初推荐使用 LMK5C33414A 或 LMK5C33216A 器件系列、因为器件内部的 BAW VCO 以2457.6 MHz 为中心、此电压被分为无线基础设施中的常用频率、例如122.88 MHz、245.76 MHz、491.52 MHz。

    但是、在您的情况下、我建议使用 LMK5 B 33414或 LMK5 B 33216、其 BAW VCO 以2500 MHz 为中心(通常用于以太网/有线基础设施以提供100 MHz、125 MHz、156.25 MHz、312.5 MHz)。 该功能与 LMK5C 系列类似;唯一的区别是 BAW VCO 频率。

    随后、LMK5B 器件的频率计划可为:

    APLL3 (BAW)生成0.5 MHz (通过 SYSREF 分频器)、100 MHz、156.25 MHz。

    APLL2生成160 MHz 和200 MHz。

    APLL1生成40 MHz、65 MHz、80 MHz 或125 MHz

    此致、

    Jennifer