This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:有关 PLL 设置的咨询。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1429630/lmk04832-inquiries-regarding-pll-settings

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMX2594、LMX2820

工具与软件:

大家好!

我想使用 LXK04832 PLL IC 为1.92MHz 时钟输出创建一个具有方波的连续时钟、但输出一个脉冲形状的波形、如随附的照片所示。

请帮助我了解为什么它会输出这样的结果。 附加的是 XX。 TCS 文件

谢谢。

e2e.ti.com/.../Second_5F00_LMK04832_5F00_config_5F00_240924.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我还有一个来自上述的问题。 我很好奇为什么时钟输出1 (1.92MHz)的测量值为3.36Mhz。 
    必须测量1.92MHz。 请查看 TICS 程序。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyu:  
    是否都锁定了 PLL?  
    您可以将 PLLx_LD_TYPE 设置为 PLLx DLD、如果锁定、每个 PLL 应设为高电平。  

    您是使用自己的定制电路板还是 EVM?  

    如果您使用的是 EVM -请确保您 在 LVDS 的输出端具有正确的终端。 默认情况下、该 EVM 针对不同的输出格式配置了不同的输出。  

    在边注-为什么不使用122.88MHz VCXO 而不使用100MHz?  
    这将 增加 PLL2的 PFD 并减小 N 分频器值、从而实现更好的 PN 性能。 您可以使用2949.12MHz VCO 频率(而不是2457.6MHz)来生成所需的输出。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente

    两个 PLL 均被锁定。 这里没有 EVM 板、且正在测试自行开发的板。
    您建议设置您提到的 PLLx_LD 的什么 I/O? 此外、如果按此方式设置、将会有哪些改进? 

    谢谢!
    kb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:  

    PLLx_LD 设置仅适用于输出到 IC 上 STATUS_LD 引脚的 PLLx_LD_Type。  

    我能否收到一份您的原理图?  

    此外、如果您需要2457.6MHz VCO 频率-可以使用122.88MHz VCXO 代替100MHz VCXO? PLL2的 PFD 将大得多、因此 N 分频器将降低、从而提高 PN 性能。  

    除此之外、我看不到您的配置有任何问题-一切看起来都正常。  

    如果您切换输出格式或检查不同的输出-是否会遇到同样的问题?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我将测试您在122.88MHz 推荐的 VCXO 并让您知道结果。

    随附 LMX2594的原理图。

    此致

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:  
    您是否也遇到了 LMX2594方面的问题?  

    在 SYNC 和 SYSREFREQ 上使用10k PD 电阻器的原因是什么?

    您还可以将 LMK 差分输出直接连接到 SYNC 或 SYSREFREQ 信号。  

    您是否在 PLLatinumSim 上设计了环路滤波器?  

    此外-您是否仍然在使用 LMK04832时遇到问题?  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    此外、我还要附加 LMK04832原理图。
    LMX2594的 SYNC/SYSREFREQ 引脚上的下拉电阻器当前处于 DNI (不安装)状态。
    此外、正如您提到的、我使用了 PLLatinumSim 工具在设计中计算和应用环路滤波器值。

    您能否查看所附 xx.tcs 文件中的环路滤波器计算、以确认计算正确?

    此致。

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    关于 VCXO 变化、此处是 xx 的仿真结果。 TCS 和 xx.sim 更改至122.88MHz 后。
    请检查以确保计算准确。

    1. LMK04832.

     - OSC_IN : 122.88MHz

     - CLKin0 : 245.76MHz  

    2. LMX2594

     - OSC_IN : 122.88MHz

     - RFOUT A : 3.932.16MHz

     - RFOUT B : 1.92MHz

    此致、

    kb

    e2e.ti.com/.../PLL2_5F00_LMK04832_5F00_122.88_2D00_1031_2D00_t.tcse2e.ti.com/.../PLL3_5F00_LMX2594_5F00_122.88_2D00_1031_2D00_t.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  
    对于 LMK04832、看上去一切正常。  
    我的问题是 LMX2820 -您真的需要36kHz 环路带宽吗?  

    我看到、在 PLLatinumSim 配置中、您已经针对该带宽对其进行了计算。  
    然而、我也会在 LMX2820输入路径中使用双倍输入、而不是分频器、这也会降低 N 分频器值、从而实现更好的 PN 性能。 我还看到了大量红色、因此我想假设这是错误配置的、因为 PFD_SEL 选项被禁用、并且 Pre-R Post-R、MULT、N 分频器和 VCO 值不正确。  
    请尝试以下操作。  



    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我们使用的器件是 LMX2594。 36kHz BW 在 Sim 工具中自动计算。

    36kHz BW 是否存在问题? 请参考下图。

    我们需要您提供有关 LMX2594环路滤波器值的帮助。 您能否向我们发送仿真结果 R、C?

    此外、下面显示的工具与我们所拥有的工具 GUI 不同。 这是新版本吗?

    如您所述、当我们将倍频器设置为 x2时、N 分频器变为红色、RFOUT 不会显示所需的值。

    您也可以模拟此部件并提供结果吗?

    请参考下图。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我们使用的器件是 LMX2594。 36kHz BW 在 Sim 工具中自动计算。

    36kHz BW 是否存在问题? 请参考下图。

    我们需要您提供有关 LMX2594环路滤波器值的帮助。 您能否向我们发送仿真结果 R、C?

    此外、下面显示的工具与我们所拥有的工具 GUI 不同。 这是新版本吗?

    如您所述、当我们将倍频器设置为 x2时、N 分频器变为红色、RFOUT 不会显示所需的值。

    您也可以模拟此部件并提供结果吗?

    请参考下图。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    这是使用 PLLatinum 工具时 LMX25平生 环路滤波器值的模拟图像。 请查看它。

    此致

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyu:  
    很抱歉、我加载了2820 -我的道歉。  
    如果可能、我会推荐以下配置。  
      

    在这种情况下、环路滤波器是稳定的。  

    实际上、我无法告诉您如何设计环路滤波器、因为环路带宽要求取决于您的应用。  

    例如、一些客户需要尽可能快的锁定时间、从而使环路带宽尽可能大。  
    而其他客户则需要极窄的环路带宽。  

    我会得到以下结果:  

    但是、正如我提到过的、我的方法是始终使 PFD 尽可能大、这将减少 N 分频器值、从而实现更好的 PN 性能。


    如果您的应用需要54kHz 的环路带宽-环路 滤波器 是稳定的、但我会首先使用倍频器。  
    使用倍频器并设计54kHz 环路带宽如下所示:  

    此外-请忽略红色。  
    在 TICSpro 中、如果我们减少 MASH 顺序、N 分频器可以小于36。

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我们已使用122.88MHz 输入源确认 RFoutA 3932.16MHz 输出正常。 但是、RFoutB REF-CLK 1.92MHz 仍是一个问题。

    我们有一个关于验证 RFoutB SYSREF CLK 1.92MHz 输出的请求。

    您能否使用您拥有的 EVM 板为3932.16MHz 处的 RFoutA 和1.92MHz 处的 RFoutB 提供实际波形测量结果?

    下图显示了我们电路板的完整 PLL 时钟方框图。

    请您参考并通过仿真确认所需的时钟、然后将结果发送给我们。

    很长一段时间已经延迟、因此我们希望您能及时作出响应。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:  
    我想我看到了你的问题。  
    当使用 LMX2594的 SYSREF 输出时、需要设置 VCO_PHASE_SYNC 位。  
    启用该位会将 IncludedDivide 值从1更改为4、因为需要将输出分频器设置为2才能生成3932.16MHz
    这也将总体 N 分频器值(现在减少到7)降低到 MASH 顺序不能支持的数字、因为任何调制器的最小 N 分频器值都必须为28。


    遗憾的是、LMX2594将无法生成1.92MHz 输出。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我很了解内容。 那么、LMK04832中的1.92 MHz 是否存在任何问题?

    是否可以测量我们提供的 PLL 树配置中的时钟(245.76 MHz、61.44 MHz、1.92 MHz 等)是否在 LMK04832 EVM 板上正常工作?

    如果操作已确认、也请在 xx.TCS 文件中发送。

    让我知道这是否对你有用!

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kyu、  
    我进入实验室并测试了这些。  
    我设法使 LMX2594锁定并获得了1.92MHz SYSREFOUT。  

    e2e.ti.com/.../1.92MHz - SYSREFOUT.TCS

    我只是连接到示波器 SE、而没有端接未使用的端、但是仍然只想证明其功能、器件锁定和输出是正确的。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我已经确认、您发送的 LMX2594.TCS 文件适用于1.92M 和3.392.16MHz。
    但是、1.92M 输出在 LMK04832上仍无法正常工作。
    您能否像使用 LMX2594一样在 EVM 板上对其进行测试、并告诉我们结果?
    感谢您的持续支持。

    此致、

    kb

    4o.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyu、您好!
    我已经在工作台上检查过它。

    尝试此配置。

    此致、  

    Vicente  
    e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_245.76MHz KIN1_5F00_122.88MHZOSCIN_5F00_2949.12MHZVCO.TCS

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente

    我有一个关于 LMK04832的问题。
    输入 Fosc 为10MHz、Fpd 为0.4MHz、Fvco 为2457.6MHz、而 Fout 为245.76MHz。
    当使用示波器同时测量输出频率和基准频率时、输出频率应保持与10MHz 的基准时钟同步。 但是、同步未保持、并且输出频率在参考点不保持稳定、但会波动。
    附件为 xxx.tcs 文件和 PLLatinum 捕获图像、供您参考。
    非常感谢您的建议。

    此致、

    kb

    e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_PLL1_5F00_20241116.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyu:

    是否不再使用122.88MHz?  
    此器件的环路带宽非常窄-您是否正在尝试清除抖动?  

    如果您监控锁定检测、引脚是否保持高电平或器件是否失锁?  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我们的板设计为使用在10MHz 下工作的外部输入时钟。
    根据您的说明、我们执行了抖动清除并重新计算了环路滤波器值。
    有关详细信息、请参阅随附的捕获。
    此外、锁定检测引脚为高电平。

    然而、输入和输出时钟仍然不稳定。
    您能否紧急查看问题所在的位置?

    非常感谢您的迅速响应。

    此致。

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyu:  
    您最初说过这一点。  

    CLKinX 为245.76MHz -这是有效的、因为 R 分频器将为2 * N 分频器、因此 fOSC 是122.88MHz、这将导致锁定。  

    如果要清除抖动、则需要使用具有非常窄的环路带宽的 PLL1来实现、以允许 VCXO 噪声占主导地位。  
    但您需要有一个 CLKINx 频率、该频率可以以整数关系驱动122.88MHz 外部 VCXO。  
    无法通过10MHz 输入驱动外部122.88MHz VCXO。  

    必须满足以下数学关系、其中 fVCO = 122.88MHz & fOSC = 10MHz、且 N 和 R 都为  整数  平均值。  
    我觉得很难相信你已经锁定在 PLL1。  

    由 PLL1驱动的122.88MHz 外部 VCXO 会馈送到 OSCIN 以进行 CLK 分配- PLL2的 PFD 为2457.6MHz。  

     您可以将10MHz 输入直接输入到 OSCIN 以生成2457.6MHz VCO 频率、方法是在单环路模式下运行 LMK04832、但不再需要进行抖动清除、并且您的输出相位噪声将受到干扰-您可以在您共享的 PLLatinumSim 屏幕截图中看到、其中的 FPD 频率非常低、N 分频器非常大(6144)。  

    如果您希望使用 PLL1清除抖动以驱动外部122.88MHz VCXO、则需要确保 fOSC 的值符合上面发送的公式中的整数关系。  

    您无法使用10MHz 完成此操作。  

    此致、  

    Vicnete.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    上面提到的 PLL (245.76MHz 输入)是指我之前共享的时钟树图像中的 PLL-1。

    总之、我理解您提出的观点。
    我是否理解您的结论:要将时钟与10MHz 输入同步、需要额外的122.88MHz 振荡器?

    我计划按如下所示修改电路。 请确认。

    此致

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyu、您好!  
    我找到了一个满足10MHz CLKIN 要求的 R & N 分频器来驱动122.88MHz 外部 VCXO。  

    0.08MHz PFD 将起作用。 这将相应地驱动您的外部 VCXO、并且您将能够利用小环路带宽清除抖动。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    请确认您找到的 PLL R&N 分频器是否符合以下条件:

    1. 输入基准时钟:10 MHz
    2. 外部 OSCin:122.88 MHz
    3. 输出:61.44 MHz、245.76 MHz 等

    如果上述条件正确、这是否意味着只能在双环路模式下满足这些条件、在单环路模式下不能满足这些条件?

    在单环路模式下、是否有办法满足以下条件?

    1. 输入基准时钟:10 MHz
    2. 输出:61.44 MHz、245.76 MHz

    非常感谢您的建议。

    此致

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyu:

    请查找随附的单环路设置图像和您的规格。 请注意、与 Vicente 的建议相反、使用此配置将导致较差的相位噪声性能-如果您有一个干净的输入源、那么这是没有问题的、但如果您不这样做、我建议您使用上面建议的双环路配置。  

    谢谢!

    Michael