This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:需要零延迟模式配置

Guru**** 2553680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1439939/lmk04828-require-zero-delay-mode-configurations

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好、TI 论坛

我有一个基于 JESD 的应用、具有以下要求。

1. CLK_IN0 -未固定。 它可以是任何东西

2. OSC_IN -通过 CP0连接到122.88 MHz 晶振

3. 输出时钟 - 100 MHz、125 MHz、  

4. 输出 Sysref - 3.90625 MHz

您能否为上述配置提供零延迟模式配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan、  
    由于输出时钟需要一个整数分频的输出分频器,因此无法生成该频率计划。  
    用于 Oscin 的122.88MHz 输入将 VCO 频率限制为2949.12MHz、因为必须满足以下数学关系:  

    您是否愿意为 OSCIN 使用100MHz 外部 VCXO?  
    在这种情况下、我们可以利用2500MHz VCO 频率生成100MHz、12MHz 时钟输出和3.90625MHz SYSREF 输出。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我现在仅考虑不带 ZDM 的 PLL2。

    OSC_IN  -通过 CP0连接到122.88 MHz 晶振

    输出时钟  - 100 MHz、125 MHz、  

    输出 Sysref  - 3.90625 MHz

    以下是我的频率规划器设置

    我获得了3个 PDF2值和分数较低的解决方案。

    PLL2会被这些配置锁定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:  
    您应该能够锁定这一点、但由于 PLL2 PFD 频率很小且 N 分频器非常大、您的输出相位噪声肯定会受到影响。  
    如前所述-您最好使用100MHz 输入。  

    CP0连接

    我不是在关注你在这里的意思吗? 您是指 CPout1?  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是指 CPout1。

    如果 PLL1被禁用、CPout1的值将是多少?

    我是否可以在不更改硬件的情况下仅在应用程序中使用 PLL2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:  
    对不起的延迟-我是100%确定我上周回复,但我想我把我的笔记本电脑在回复发布之前关闭。  

    如果 PLL1被禁用、您也禁用了 PLL1的电荷泵、因此 CPout1基本上是无用的。  

    如果您仅使用 PLL2、则可以在单环路模式下运行、但无法再使用 LMK04828控制振荡器的调谐电压引脚。  
    所以、如果您输入振荡器的122.88MHz 时钟稳定且纯净-您可以直接将其馈入 OSCin。  

    此致、  

    Vicente