This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:LMK3H0102的器件选项和配置

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1442975/lmk3h0102-part-options-and-configurations-of-lmk3h0102

器件型号:LMK3H0102.

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
我们正在寻找用于 PCIe 应用的 LMK3H0102时钟发生器。

根据可用的详细信息、LMK3H0102有许多可订购选项、包括  LMK3H0102V33/18 、LMK3H0102A001、LMK3H0102A006 、LMK3H0102A014/15/16等
 LMK3H0102A001、 LMK3H0102A006、 LMK3H0102A014/15/16是否也支持 I2C 接口、或者只能使用 OTP 模式进行设置? 如果提供了 I2C 选项、则在 I2C 模式下加载的默认页面是什么?

LM3H0102V18和 LM3H0102A001在同时以 I2C 模式运行时的主要区别是什么?

如果我们需要将时钟配置为差分 LP-HSCL 模式、VDD0_0/1是什么。 它仅在我们配置 LVCMOS 时钟的情况下有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh

    每个 axxx 配置的配置信息详见配置附录: https://www.ti.com/lit/ug/snau290/snau290.pdf

    当 REF_CTRL 引脚在启动时被拉至低电平或悬空时、所有配置都具有 I2C 可用。

    LMK3H0102A001配置有两个输出  已禁用 读取。 第1、2和3页与 LMK3H0102V18配置不同。

    对于 LP-HCSL、VDDO_x 可以<= VDD。 针对1.8V LP-HCSL 与3.3V LP-HCSL 实现的摆幅电平在电气特性下的 LP-HCSL 时钟输出特性部分中指定。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的响应。

    为1.8V LP-HCSL 与3.3V LP-HCSL 实现的摆幅电平相同、两个器件中的默认值为755mV。

     在 I2C 模式下为 LMK3H0102A001加载了什么默认 OTP 页面?

    我了解 LMK3H0102A001和 LMK3H0102V18页面之间的基本区别。 但是、因为所有器件都是 I2C 可控的。 我们想了解造成这种器件差异的原因。 由于所有器件都是 I2C 可控且能够使用 I2C 接口配置器件、因此有任何具体原因需要制作不同的订购代码 LMK3H0102A001、LMK3H0102A006 、LMK3H0102A014/15/16 ?
    为 LMK3H0102A006/14/15/16指定了不同的 OTP、可以使用 I2C 总线进行配置。 这是正确的理解吗?

    此致、

    Kalpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh

    的说明  全部 在 I2C 模式下引导器件时、会加载配置 OTP 第0页。 这些器件之间的区别在于它们确实如此  不会 相同的设置。 而寄存器是可配置的 之后 启动设置有  已修复、无法覆盖 .

    所有器件在以 I2C 模式启动后都可以配置其实时设置。 这是  不会 可用于 OTP 模式。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    下面这一行的含义是什么?它针对哪种模式? 您是否意味着为第0页显示的启动设置不能被覆盖?


    ""同时可配置寄存器  
    之后  启动设置有  已修复、无法覆盖""

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh

    无法对启动设置设备进行重新编程、因为它们是如此  一次性可编程 . 启动后可以写入寄存器、但下电上电后将重新加载第0页设置。

    谢谢!
    Kadeem