工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在寻找用于 PCIe 应用的 LMK3H0102时钟发生器。
根据可用的详细信息、LMK3H0102有许多可订购选项、包括 LMK3H0102V33/18 、LMK3H0102A001、LMK3H0102A006 、LMK3H0102A014/15/16等
LMK3H0102A001、 LMK3H0102A006、 LMK3H0102A014/15/16是否也支持 I2C 接口、或者只能使用 OTP 模式进行设置? 如果提供了 I2C 选项、则在 I2C 模式下加载的默认页面是什么?
LM3H0102V18和 LM3H0102A001在同时以 I2C 模式运行时的主要区别是什么?
如果我们需要将时钟配置为差分 LP-HSCL 模式、VDD0_0/1是什么。 它仅在我们配置 LVCMOS 时钟的情况下有用吗?