Other Parts Discussed in Thread: TLC555
主题中讨论的其他器件:TLC555
工具与软件:
我设计了一个使用 TLC555计时器的电路。 触发输入连接5V (故障检测信号)
->当发生故障(5V->0)时、会生成触发信号;当恢复 FLT (0->5V)时、会在 RC 时间常数内出现2秒的延迟。
我预计当发生故障并进行恢复时、输出将以2秒的延迟恢复。
然而、当 FLT 发生且经过一段时间(例如10秒)后恢复时、它将立即恢复而不会有2秒的延迟。
(例如、 0.5秒)、恢复完成后、2秒计时器开始运行。
QUESTION:为什么在触发发生后经过一段时间后执行恢复时延迟不起作用?
这将产生与没有555计时器相同的结果。