This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:有关 TLC555计时器运行条件的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444931/tlc555-q1-questions-about-tlc555-timer-operating-conditions

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555

工具与软件:

我设计了一个使用 TLC555计时器的电路。 触发输入连接5V (故障检测信号)

->当发生故障(5V->0)时、会生成触发信号;当恢复 FLT (0->5V)时、会在 RC 时间常数内出现2秒的延迟。

我预计当发生故障并进行恢复时、输出将以2秒的延迟恢复。

然而、当 FLT 发生且经过一段时间(例如10秒)后恢复时、它将立即恢复而不会有2秒的延迟。

(例如、 0.5秒)、恢复完成后、2秒计时器开始运行。

QUESTION:为什么在触发发生后经过一段时间后执行恢复时延迟不起作用?

这将产生与没有555计时器相同的结果。