This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:无法实现连续 SYSREF 信号

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1445127/lmk04828-unable-to-achieve-continuous-sysref-signal

器件型号:LMK04828
Thread 中讨论的其他器件:DAC38J84

工具与软件:

我正在尝试通过调试 JESD204B 链路实现连续的 SYSREF 信号。
PLL1此时未锁定、但 PLL2来源于120MHz 的稳定信号发生器。 PLL2已报告锁定。

我使用强制保持寄存器来启用时钟输出。

我正在尝试实现400MHz DACCLK 和6.25MHz SYSREF。 有一个 DACCLK 但没有 SYSREF。

我是否需要 PLL1锁定才能启用 SYSREF?
e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_ConfigRegs.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该团队在假期周末不在办公室。 请预计周一回复。

    谢谢!  

    Kadeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  
    您能否附加.tcs 配置文件。  
    CLKinX 的输入时钟频率是多少?  

    有关 SYSREF 的更多信息、请参阅 DS 的第39页。  

    第9.3.2.1节详细介绍了示例和设置。  

    此致、  

    Vicente