This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A50:输出电压设置

Guru**** 2694525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS542A50, TPS544C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1443328/tps542a50-output-voltage-setting

器件型号:TPS542A50
主题中讨论的其他器件: TPS544C26

工具与软件:

您好!

我对  TPS542A50有一些问题。

 TPS542A50输出电压是否只能在 m–20%至+10%范围内调节? 那么我可以将其设为0.5V。  TPS542A50无法将电压上升到0.85V?

2.设置 VSET = 0.1V 以使输出电压= 0.5V、当 IC 启用时、它将默认输出0.5V、对吧?

3.如果我需要 Vin=12V Vout= 0.5V~0.85V (由 I2C 控制)(按电平调整<25mV)、需要设置默认输出=0.5V、Iout= 4A、有更好的建议吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    1. 我不确定我是否理解您的第一个问题。 如果这是您要求的、该器件的精度规格如下所示。  

    2. 正确、VSET 上为0.1时、VOUT 将设置为0.5V  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tahar:

    我已经看到7.5.4提到它只能在-20%~+10%的范围内调节输出电压、如果我设置 Vout=0.7V、那么最大值和最小值是0.56V/0.77V?

    我们需要使用 TPS542A50设计 Vout = 0.5~0.85V、通过 I2C 控制。


    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    Tahar 和救世主在美国感恩节外出。 回复将于下周发布。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我是否可以知道上述问题有任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    该设定电压配置为器件可调节10%至-20%。

    0.5V 至0.85V 是70%的变化。    0.85V 至0.5V 占42%

    如果使用0.675V、则变化为 +/- 26%。

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主、

    如果我们选择 TPS544C26 似乎适合  Vin=12V、Vout= 0.5V~0.85V 设计。

    但 TPS544C26可以支持非 VID、仅通过控制购买 I2C 来控制电压?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    该器件使用 SVID/I2C 来控制 VOUT、从而在没有 SVID 端口的情况下执行裕量调节
    1) 1)设置 SYS_CFG_USER1中的 VOUT 位、以选择输出电压的 I2C VOUT_CMD 值。
    2) 2)在 VOUT_CMD 中设置所需的输出电压

    按相反顺序进行该设置的可能最佳方法是在 VOUT_CMD 中设置电流 VOUT、然后在 SYS_CFG_User1中设置输出电压控制源、然后通过 VOUT_CMD 更改 VOUT

    您还可以使用 I2C 对 SVID 控制的输出电压应用偏移、以在所需的裕量值位于偏移范围内时执行裕量调节

    谢谢你

    救世主