This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:查询电流消耗计算

Guru**** 2593240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1443558/lmx2582-query-on-current-consumption-calculation

器件型号:LMX2582

工具与软件:

您好!

我们有一个关于 LMX2582电流消耗的查询。 典型电流消耗以250 mA 的形式给出。 (在数据表中提供)

 

  1. 其中一些因素 "CHDIV_DISTB_EN"、"OUTA_PD" "OUTB_POW" 计算中?
  2.  如果" OUTA_POW = 15"、而不是63  ??
  3. 是否还应包括电荷泵电流?? 创建目标配置 4.843 mA -电荷泵电流。
  4. 250 mA 包含的功能 "表8-2. 不同功能对典型电流消耗的影响"  或者我们是否必须  根据我们使用的函数分别使用250 mA 添加电流。

我附上了 TICS Pro 软件 和电流计算 FYR。  根据我的计算结果,电流消耗为440 mA。  请检查并确认计算电流消耗的正确方法以及确切值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narender、

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kadeem:

    温柔的提醒、期待您的团队回复提出的查询  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    我没有 OUTx_PWR = 15的当前数据。  

    您应包含 CHDIV_DISTB_EN = 1 Current。

    当它被锁定时、电荷泵的导通时间非常短、您可以大致假设电荷泵产生的平均电流是该设置的1/5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您的意思是1/5 (4.843)或其他一些值??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    电荷泵总电流的1/5。