This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:CLKin1端口能够提供3.1V Vpp 正弦信号来解决相位噪声问题

Guru**** 2560680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806, SN74AUP1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444735/lmk04806-can-clkin1-port-afford-3-1v-vpp-sine-signal-to-solve-phase-noise-issue

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G14

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想在 矢量信号源项目中使用 LMK04806、并为 CLKIN1使用 OCXO 输入。 时钟波是一个正弦波。 测试 CLKout3的信号。 频率为1.2MHz。

现在的问题是、 在频域中传输时、有一个600Hz 到1MHz 的相位噪声、如下所示:

客户发现它与输入压摆率相关。 CLKin1的输入信号为正弦波、1.2Vpp、10MHz、 交流耦合、无法满足压摆率要求。

现在、客户希望将1.2V vpp 的高度提高到3.1V Vpp、以提高压摆率。 但 CLKin1输入电压的最大值为2.4V。 它是否能够承受3.1V vpp 单端交流输入?

您还可以检查原理图  
e2e.ti.com/.../3056.LMK04806-clock-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我昨天提出的 LMK04806的 CLKIN1键输入的电压范围限制、是否有任何回复? 它是否能够按照绝对最大额定值进行设计?
    此外、如果电压范围超过限值、能否将一个更大的电阻器与 CLKIN1引脚串联(例如100R)、以便限制电流并达到不损坏器件的目的? 因为您可以添加一个串联电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该团队在假期周末不在办公室。 请预计周一回复。

    谢谢!  

    Kadeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复。 期待您的回复。 客户需要明天进行整理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    客户是否尝试输入2.4 V p-p 信号? 可能不需要使用3.1V p-p 信号。 建议的典型输入压摆率为0.5 V/ns。  

    但请参阅下文。

    可以看出、此器件接受高达 Vcc 的电压作为 V_IH。 只要 Vcc 为3.3V 或更高、使用3.1V p-p 信号就应该可以(绝对最大额定值表明信号可能高达 Vcc + 0.3V、但我建议您不要超过 Vcc)。 如果使用3.1V p-p 信号、那么最好在输入端之前放置一个100欧姆电阻来限制电流。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    您给出的表适用于直流耦合。 实际上、客户在这里通过100nF 电容器使用交流耦合。  

    顺便说一下、客户使用正弦时钟波、Vpp 为3.1V。 频率为10MHz。 如果它们使用2.4Vpp 10MHz、则压摆率为0.048V/ns、该器件远离0.5V/ns。 因此、客户希望提高正弦波的 Vpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您澄清。 鉴于输入信号的频率有多低、将无法实现所需的0.5 V/ns 输入压摆率。 3.1Vpp 振幅下的信号最慢约为81 MHz。

    但是、可通过将信号转换为方波来提高信号的压摆率。 这可通过适当的缓冲器来完成、例如 LMK1Cxxxx 系列或 SN74AUP1G14。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasan:

    客户不想通过添加时钟缓冲器来更改 PCB、只想将10MHz 时钟的输出正弦电压提高到3.1Vpp。

    您能否确认、当客户在 CLKin1上添加3.1Vpp 交流信号和100欧姆串联电阻器时、IC 是否会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果客户在 CLKin1上添加具有100欧姆串联电阻的3.1Vpp 交流信号、则 IC 不会损坏。 但是、请注意、除非增加频率、否则相位噪声性能可能不会提高。

    谢谢!

    Michael