This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:22.4GHz 载波附近的杂散

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450756/lmx2820evm-spurious-near-the-carrier-at-22-4-ghz

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

工具与软件:

嗨、团队:

我使用 PLL LMX2820的评估板来生成22.4GHz 的输出频率。

基准时钟是功率为+6dBm 的正弦波100 MHz (来自+12V 上的外部 OCXO)。

根据随附的图像对 PLL 进行编程

在这个载体附近,有许多 伪:请参阅随附的文件。

你能帮我理解这些虚假的存在的原因吗?

提前感谢您。

此致、

Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    该是一个整数通道、杂散不是小数杂散。

    杂散9和10是对称的、它们是200MHz FPD 杂散。

    其他杂散不对称、可能来自外部、如电源或环境。

    下面是我从 评估板得到的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我重复测量:请参见下图。

    在降频转换阶段、频谱分析仪生成杂散频率。

    感谢您的支持。

    此致、

    Matteo