This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04101:时钟发生器的 PLL1未锁定

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1450135/lmk04101-pll1-of-the-clock-generator-is-not-locking

器件型号:LMK04101

工具与软件:

我正在使用的时钟发生器具有两个 PLL。 PLL2完全锁定、但 PLL1无法锁定 .
以下是我所需的时钟频率设置。 GEN.  
PLL1:  

PLL2:  

我们首先使用了推荐的环路滤波器设计、即

后来尝试将带宽增加到17kHz、但这也没有帮助


无法真正理解为什么 PLL1未锁定。 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否已将在10 MHz 处运行的 VCXO 连接到 CPout1? 然后您是否将其输出路由到了 OSCin? 这将是通过 PLL1实现锁定的唯一方法。 PLL2锁定、因为它连接到板载 VCO。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  
    是的、外部 VCXO 连接到 CPout1并路由到 OSCin。 请检查设计以便更好地加以说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您如何监控 PLL1的锁定状态?

    此外、您是否能够提供 LMK04101的完整原理图? 您能否以.tcs 文件或 hex 文件(.txt)的形式提供 LMK04101的配置文件。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了更多研究、发现 PLL1由于频带窄而无法锁定。 它不会指示正在锁定、但其行为实际上与锁定时相同。 您的时钟输出是否符合预期?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    我们观察到该器件能够提供稳定的时钟、但频率与我们配置的频率不完全相同。

    例如:预期频率为30 MHz 测量输出为30.8 MHz。  

    这也会在下电上电时发生变化。

    我们确实尝试了将 BW 增加到17KHz、但没有看到任何改进。

    寄存器映射、

    0x00000017.
    0x01030C00
    0x01080101
    0x01080102
    0x01080103
    0x01032404
    0x00000007
    0x2150000A
    0x006501CB
    0xE001001C
    0x0A24000D
    0x0157002E
    0x1C80090F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快就会给你。

    谢谢!

    Michael