This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:手动将500 MHz 斜坡生成到2GHz。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1452496/lmx2595evm-manual-ramp-generation-500-mhz-to-2-ghz

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595LMX2594

工具与软件:

您好!

我们需要通过 LMX2595创建三角斜坡信号。 我们使用具有手动斜坡的评估板。 我们已在外部提供斜坡时钟和斜坡方向信号。 我们移除了 R5和 R8电阻器。

我们的信号从500 MHz 开始。 步长50 MHz。 总步长为30、最终频率为2GHz。 达到2GHz 后、信号返回到500 MHz。 每个阶跃为1ms。 信号形状、如随附文件中所示。 此外、还附有 TICS Pro 应用详情。

此外、随附的文件中还提供 Vtune 和斜坡时钟形状的输出。 您是否可以建议并控制我们的应用程序? 您能否给我们一些建议以获得正确的输出形状?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LMX2594的斜坡引擎无法满足您的应用需求。

    当输出介于500MHz 和2GHz 之间时、VCO 频率和输出通道分频器必须更改、但变化不是线性的。

    例如、我们从500MHz 开始、fvco 为8GHz、通道分频器为16。 当输出达到750MHz 时、VCO = 12GHz。 但是、12GHz 和 div/16不是有效的组合。 我们必须将分频器更改为12、但 VCO 将需要恢复到9GHz。 这意味着、在执行700MHz 之后、我们需要对大量内容进行编程、然后才能继续使用斜坡引擎来继续斜坡的其余部分。

    由于斜坡速度不快(每步1ms)、因此最好对器件进行编程以锁定到所需的频率、而不是使用斜坡引擎。 您可以使用完全辅助模式来尽可能缩短锁定时间。  

    以下应用手册提供了完全辅助的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336