This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:如果我的电路使用此器件馈送到 LMK04832、VCXO 信号的相位噪声降级是多少?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2694-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1455092/lmx2694-sep-what-is-the-phase-noise-degradation-of-the-vcxo-signal-if-i-have-a-circuit-using-this-part-feeding-into-lmk04832

器件型号:LMX2694-SEP
主题中讨论的其他器件:LMK04832

工具与软件:

单位为特定 dB。

请告诉我这个问题是否合理。

谢谢!
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一个图表、说明详细阐述的 LMX2694-SEP、LMK04832和 VCXO 之间的关系? 如果不查看信号路径、则不清楚在哪个点您在问相位噪声下降的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能这样做、因为 ITAR 受限制。 我会向您发送相关电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最终在 E2E 之外解决了这一问题-总之、启用 PLL2确实会导致相对于 VCXO 的相位噪声降级(因为应用了 PLL 和内部 VCO 的附加噪声);我提供了有关在 PLLatinum Sim 中仿真所选拓扑的说明。