This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:上电时出现故障

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1458241/lmx2595-failure-at-power-on

器件型号:LMX2595

工具与软件:

大家好、

我对致命的失败有疑问、希望有人能提供帮助。 我有 超过20个这些部件具有不同的生产日期代码、并且用于6个不同的部件。 到目前为止、还有8个项目失败、每个单元至少一次。 这看起来像是 在 上电时发生的大多数故障。 某些部件在更换为新部件后仍能工作、而某些部件在重新启动几次后仍会出现故障。 使用单个电源 时、软启动看起来没有任何尖锐的上升沿、参阅下面的捕获。

除了  CE (引脚1)线路上的上拉 电阻和  VbiasVCO2 (引脚27)上的偏置电容外、设计中使用的所有电感元件的值都与评估板中的值相同。 请参阅以下内容。

我不确定0欧姆上拉电阻器是否会导致 PLL 失败、但希望有人可以确认以及他们之前是否看到过类似的问题。

评估板:

CE (引脚1)= 100k 上拉电阻器

VbiasVCO2 (针脚27)->10uF、但数据表指出使用1uF。

设计:

CE (引脚1)= 0k 上拉电阻器

VbiasVCO2 (针脚27)->1uF

谢谢你

评估板

比较

电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、

    一般情况下、最好按照数据表中第7.5.1节所述切换 RESET 位。

    此外、在器件复位后、您需要对寄存器进行编程、然后等待10ms、再对寄存器 R0进行编程。

    当寄存器 R0被编程时、VCO 校准被激活。  由于我们有很多内部 LDO、我们建议等待10ms、以确保在校准运行时所有 LDO 和偏置电平都正确、从而器件能够正确锁定。  如果这些电压关闭、则可能导致 VCO 校准错误、并且如果电压恢复到正常状态、则将无法恢复。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    感谢您的及时响应。  我们在发布主题之前已仔细检查了程序并在该部分中进行了重置、看起来我们遵循了数据表建议的内容。 我们已将此器件用于其他设计并正常工作。

    您能否帮助确认是否可以在 CE 引脚上使用0 Ω 上拉电阻器。 这是否会导致任何可能损坏器件的电流消耗问题?

    谢谢!

    Nam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    我还注意到、程序对我们在下面的捕获中选择的值"FCAL_HPFD_ADJ"不满意。 这是否也会导致校准问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:

    FPD = 100MHz、因此 FCAL_HPFD_ADJ 应为0x0 (FPD <= 100)。

    将 CE 引脚直接连接到 Vcc 不是问题。 但是、根据原理图、您绝不能使 CE 引脚变为低电平、因为该引脚通过0Ω 电阻器连接到 Vcc。  

    原理图中的另一个问题是 R1、它可能是铁氧体磁珠、但可能不是50Ω 电阻器。 我们还应在 R7和 R8旁边添加高频去耦电容器。

    "失败"是什么意思? 设备未锁定、无法正常工作或其他任何情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的参与。 "故障"是指器件完全没有响应。 无射频输出、无法重新编程等 我们不确定它是否完全损坏。  

    另外、我们刚刚有新的测试数据、表明我们的电源即使在器件关闭后也具有大约600mV 的电源残留电压(由电容器产生)。 这是否可能导致 LMX2595上电周期序列出现问题?

    LMX2595是否具有内部上电复位电路、该电路会因这个残留电压而使其电源序列混淆?

    我注意到 Dean 提到 LMX2595具有内部 LDO、我很好奇 LMX2595在上电时是否需要特定的初始电压。 换句话说、在转换到3.3V 之前、LMX2595的起始电压是否为0.6V 或1.2V?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者 LMX2595启动电压是否需要为0V?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:

    我们不知道0.6V 残余电压是否 会导致问题、我们始终从0V 启动器件。  

    该器件具有内部 POR、在 Vcc 上电后、POR 会将器件重置为已知状态并将所有寄存器清除为其器件默认值。 为了保证安全运行、我们建议在 POR 后对 RESET=1进行编程、以便同时将器件复位为已知状态。  

    在 POR 和器件复位之后、要进行调试、程序 POWERDOWN = 1、如果您看到合理的电流变化、这意味着器件在受控。 使用以下配置完成编程、圆圈内的参数是无辅助 VCO 校准的推荐值。