This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:Sch 审核

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1458305/cdce913-q1-sch-review

器件型号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE6214-Q1

工具与软件:

问题1:规范中的工作温度为85℃、但我们 PCB 板的最高温度为90℃~95℃。 影响将是什么?
问题2:晶体振荡器参数如下所示。 913的27MHz Y1输出是否符合943的要求?
问题3:913的 Y3输出是否符合941两个屏幕参数的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    1. 如果您超过最高工作温度、我们将无法保证器件正常工作。 我将注意到、CDCE913-Q1符合汽车1级125°C 的等级、因此我认为这不会有任何问题。
    2. 输出时钟的精度取决于输入 XTAL 频率、后者取决于电容负载。 确保在原理图中填充了适当的负载电容(您提供的表中为8pF)。 或者、可使用片上负载电容来调节负载。 我建议始终组装外部负载电容器的封装、即使仅使用片上电容也是如此。
    3. CDCE913-Q1不是一款抖动特别低的时钟发生器、因此不推荐用于本应用。 为了获得更好的抖动性能、我建议改用 CDCE6214-Q1来满足 DS90UB941的要求。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kadeem

    1、CDCE913-Q1的输出电压为2.5V 或3.3V、 943V 的外部时钟电压为1.8V。 有没有办法解决这个问题?

    2、您可以配置这些 CLKS 吗?

    A:Y1 27MHz、Y3 136.9Mhz

    B:Y1 27MHz、Y3 177.98Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    1. CDCE L 当需要1.8V 的输出电压摆幅时、应使用913-Q1。
    2. 我已经创建了两个寄存器配置文件并将它们附加在这里。 请注意、针对177.98MHz 的那个将关闭大约2.3ppm。

    e2e.ti.com/.../Y1_5F00_27MHz 5F00_Y3_5F00_136p 9MHz.TXTe2e.ti.com/.../Y1_5F00_27MHz 5F00_Y3_177p 98MHz

    谢谢!

    Kadeem