This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:OSC 输入

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1460511/lmk05318b-osc-input

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件:LMK05318

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在 LMK05318手册中、有一个"3.3V LVCMOS OSC 示例(XO、TCXO)"。 我想知道 C29、R3和 R1的网络(应为电容器)的用途是什么? 有必要吗? 谢谢你。

此致、

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    不支持3.3V LVCMOS 振荡器与 LMK05318B 的 XO 输入引脚之间的直接连接、因为所需的摆幅必须介于1V 和2.6V 之间。

    为了满足3.3V LVCMOS 输入规范、必须使用分压器。 您可以建议使用以下网络:

    无需上方原理图中的 C29和 R3电容。 需要 R2和 R3才能将电压降低到规格范围内。

    此致、

    Jennifer