Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318B 主题中讨论的其他器件:LMK05318、
工具与软件:
尊敬的 Expert:
在 LMK05318手册中、有一个"3.3V LVCMOS OSC 示例(XO、TCXO)"。 我想知道 C29、R3和 R1的网络(应为电容器)的用途是什么? 有必要吗? 谢谢你。

此致、
海亮