This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:如何降低 LMX2595的相位噪声

Guru**** 2588045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1459700/lmx2595-how-to-reduce-the-phase-noise-of-lmx2595

器件型号:LMX2595

工具与软件:

您好!

 我们测得的 LMX2595相位噪声非常高。 为了提供参考、我要附加相位噪声图像。 为什么这么高? 您能帮助我们降低相位噪声吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    LMX2595的参考时钟的频率、格式和相位噪声是多少?

    您的环路滤波器设计是什么?

    您的 PLL 配置是什么?  

    您可以使用 PLL Sim 工具来模拟性能。 (https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

         参考时钟频率为100MHz、LVDS 类型。 对于参考时钟、我们使用 ECX-L37CN-100.00-TR。 这里、我附上了这个晶振的相位噪声的屏幕截图。

    这是我们在合成器中使用的环路滤波器设计。

    这里、我附加的配置是10.5GHz、但相位噪声图像是15.4GHz。 请考虑这一点、仅在输出频率下发生变化

    e2e.ti.com/.../6406.txt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    较高的相位噪声由基准时钟造成。 如果我在仿真工具中插入参考时钟相位噪声、我们可以得到类似的结果。

    为了获得数据表中的相位噪声性能、我们必须使用非常好的参考时钟源。