Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 工具与软件:
您好!
我们测得的 LMX2595相位噪声非常高。 为了提供参考、我要附加相位噪声图像。 为什么这么高? 您能帮助我们降低相位噪声吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Anand:
LMX2595的参考时钟的频率、格式和相位噪声是多少?
您的环路滤波器设计是什么?
您的 PLL 配置是什么?
您可以使用 PLL Sim 工具来模拟性能。 (https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)
Noel、您好!
参考时钟频率为100MHz、LVDS 类型。 对于参考时钟、我们使用 ECX-L37CN-100.00-TR。 这里、我附上了这个晶振的相位噪声的屏幕截图。

这是我们在合成器中使用的环路滤波器设计。

这里、我附加的配置是10.5GHz、但相位噪声图像是15.4GHz。 请考虑这一点、仅在输出频率下发生变化