Other Parts Discussed in Thread: LMH1983
工具与软件:
你(们)好。
我有疑问。
我们在没有 F 且仅提供 V 和 H 的系统中使用 LMH1983。
我们还希望尽快从 H.
由于没有 F、因此我们计划在0x05[5]处禁用 AutoFormatDetection、并在系统可控时手动更改0x20。
但是、我认为 LMH1983甚至在0x05[5]被禁用并根据下面的(1)和(2)手动指定0x20之前就会启动 PLL1的 Genlock。
是这样吗?
如果正确、我想加快 LMH1983的上电时序、即使稍后变为可控的时间也是如此。
(1) 0x05[4:3]默认设置为同步锁相模式。
(2) 0x11[5:4]默认值应设置为 NeverAlign。
此致、
Hiroaki