This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:PLL 不均匀边界杂散

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1462982/lmx2820-pll-non-uniform-boundary-spur

器件型号:LMX2820

工具与软件:

我们使用 LMX2820生成18.5GHz 信号。 在输出中、我们看到一些具有2 MHz 跨度的随机杂散、并且杂散不一致、并且每次扫描都会不断变化。 我附上了两张三张图片供参考。 PLL 的基准来自 TCXO、基准频率为52 MHz。 想知道问题的来源。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您是使用 TICS Pro 还是通过代码对器件进行编程?

    您的寄存器配置是什么?