This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LDO_DLY 设置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2595, LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466925/lmx2572lp-ldo_dly-setting

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2595LMX2572LMX2594

工具与软件:

您好!

我希望根据 LMX2572LP 的数据表、在寄存器(R6)中找到 LDO_DLY 的设置。
有一个表141根据状态机时钟频率进行了1/2/3/5/8设置。

但是、寄存器 R6中此字段的默认值为19美元、即25。 即使我打开 TICSPro 并查看该字段、默认值也为19美元 (25)。

请参阅随附的数据表和 TICSPro 屏幕截图。

那么、我的问题是、如果我要根据表141设置 LDO_DLY=5、那么我应该在寄存器 R6的 LDO_DLY 字段中放入什么?
因为表141与该寄存器中的默认值似乎没有匹配。

即使表141只有少量有效值、TICSPro 也允许设置任何值。

谢谢!

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    仅当要在 将器件从断电状态唤醒时缩短 LDO 稳定时间时、才需要设置 LDO_DLY。 TICS Pro 不是这样设置的。  

    如果您需要缩短稳定时间、则可以根据数据表中所示的表配置此寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    1) 1)感谢您的回答。 LDO 稳定时间对我来说不是一个重要因素、所以我可以保留默认值25吗?

    在前面的项目中、我们使用了 LMX2595、表中的 LDO_DLY 值为2、但我看到现在我们将 LDO_DLY 保留为默认值25。 看起来、根据您的输入、我在这里也可以执行相同的操作。 请确认。

    2)  接下来的问题、在 LDO_DLY 设置为25时、LDO 需要多长时间才能稳定? 我将根据您的回复添加等待时间。 编程序列第7.5.1.1节提到等待500us、让内部 LDO 在从断电状态唤醒后变为稳定。

    谢谢!

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    是的、您可以在 LMX2572中保留 LDO_DLY = 25。  

    在 LMX2594中、没有 LDO_DLY。

    LDO_DLY 设置用于在我们将芯片从断电状态唤醒时缩短 LDO 稳定时间。 这意味着、芯片最初已锁定并正常工作、然后我们使用 CE 引脚或 powerdown =1将其断电。 然后唤醒芯片、LDO_DLY 的设置会影响唤醒时间。 此设置不适用于编程序列部分、因为此序列用于器件 Vcc 上电后的第一次编程。