工具与软件:
您好!
我正在使用 LMX2572LP、并将使用10MHz 阶跃对频率进行手动扫描。
我将从 QUICK_RECAL_EN 设置为0开始、并计划根据表135使用公式5和6来设置 VCO_SEL、VCO_DACISET_STRT、VCO_CAPCTRL_STRT 的起点。
在首次频率/其余扫描后、我想将 QUICK_RECAL_EN 设置为1、因为频率阶跃小于50MHz。
附加了相关数据表部分的图像。
问题:第一个频率后、 最好将 QUICK_RECAL_EN 设置为1、并让芯片从当前设置开始作为起点、即使新频率在理想情况下应该使用不同的 VCO_SEL?
我想答案是"是"、即 VCO 校准将切换相应的 VCO、但我想与您再次确认。
谢谢!
Arun