This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:VCO_SEL 发生更改时、进行 Quick_RECAL_EN 设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1467664/lmx2572lp-quick_recal_en-when-vco_sel-changes

器件型号:LMX2572LP

工具与软件:

您好!

我正在使用 LMX2572LP、并将使用10MHz 阶跃对频率进行手动扫描。

我将从 QUICK_RECAL_EN 设置为0开始、并计划根据表135使用公式5和6来设置 VCO_SEL、VCO_DACISET_STRT、VCO_CAPCTRL_STRT 的起点。

在首次频率/其余扫描后、我想将 QUICK_RECAL_EN 设置为1、因为频率阶跃小于50MHz。

附加了相关数据表部分的图像。

问题:第一个频率后、 最好将 QUICK_RECAL_EN 设置为1、并让芯片从当前设置开始作为起点、即使新频率在理想情况下应该使用不同的 VCO_SEL?
我想答案是"是"、即 VCO 校准将切换相应的 VCO、但我想与您再次确认。

谢谢!

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我们来看一个示例。

    您可以使用无辅助校准或部分辅助校准将合成器锁定到 Fstart。 除非此处的锁定时间确实很重要、否则建议使用无辅助。

    然后启用 QUIC_RECAL_EN 位。

    然后、对合成器进行编程以扫描频率(编程 N 分频器、PLL_NUM、...、然后编程 R0)。 每次更改 VCO 频率时、都会进行 VCO 校准、因此新频率是否位于不同的 VCO 内核无关紧要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我们来看一个示例。

    您可以使用无辅助校准或部分辅助校准将合成器锁定到 Fstart。 除非此处的锁定时间确实很重要、否则建议使用无辅助。

    然后启用 QUIC_RECAL_EN 位。

    然后、对合成器进行编程以扫描频率(编程 N 分频器、PLL_NUM、...、然后编程 R0)。 每次更改 VCO 频率时、都会进行 VCO 校准、因此新频率是否位于不同的 VCO 内核无关紧要。