This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:VCO 频率必须等于 VCO 校准频率、ticspro

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468929/lmk04828-vco-frequency-must-equal-vco-calibration-frequency-ticspro

器件型号:LMK04828

工具与软件:

我在 TicsPro 中收到关于0延迟模式下的 VCO 频率和校准频率不相等的错误

对于 DClkOUT8 = 1、使用 clkdiv。

看起来最小校准频率分辨率是 PD2的2倍、如果 N2为奇数、则我看不到使这两个频率匹配的任何方法。

它们可以"关闭"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  
    问题是 VCO 频率超出范围。  

    VCO1最大频率为3.08GHz。  
    例如、使 VCO 频率为3GHz 并设置 DCLKout8 = 3GHz、并且 N 分频器值需要为300、才能使 PFD 进行比较时具有相同的频率。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我要问的频率是3002.3520、低于最大范围3080

    我需要获得这些确切的 R & N 比、无法使用不同的 VCO 频率。

    我还需要尽可能高的 PD2频率、这就是我使用2倍基准的原因

    双倍输入和0延迟模式。

    那么、您能告诉我如果 VCO 校准频率不等于 VCO 频率会产生什么后果(例如对于长期稳定性)吗?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  
    遗憾的是、您只能使用非常低的 PFD。  
    从数学上讲、只有0.016MHz PFD 允许您生成3002.3250MHz 输出。

    低 PFD 和高 N 分频器值肯定会导致相位噪声。  


    我诉诸10MHz 输入、以避免使用较高的 R 分频器值。  
    您需要多少个输出?  

    此致、  

    Vicente