This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594RHAT 前置放大器输出错误

Guru**** 2789825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473027/lmx2594-lmx2594rhat-preamp-output-error

器件型号:LMX2594

工具与软件:

e2e.ti.com/.../5857.LMX2594RHAT-preamp-output-error.pdf

LMX2594RHAT 前置放大器输出的3个错误中有3个。
请查看随附的文件、告诉我们您对我们提出的三个问题的看法。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、池田山、

    通过更改输出缓冲器的偏置电流可配置输出功率。

    前置放大器的输入阻抗是否为纯50Ω?  

    LMX2594的输出阻抗不是50Ω、如果您使用50Ω 上拉、这将有助于使输出阻抗更接近50Ω。 如果前置放大器的输入阻抗不是50Ω、则 LMX 器件和前置放大器之间的固定衰减器肯定有助于使系统稳定、因为固定衰减器是纯50Ω 负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了防止 IC 的异常振荡(e2e.ti.com/.../Convergence-time-measurement-results-for-LMX2594RHAT.xlsx)、在 RFoutAP 和 RFoutAM 之间插入一个固定的3dB 衰减器、从而消除异常振荡。


    但在低温条件下(-20°C)、如果设定频率、收敛时间会延迟。
    与正常温度(+25°C)相比、频率的延迟约为300μs。

    有关详细信息、请参阅随附的文档。
    (例如、当频率从30MHz 更改为3000MHz 时、频率为1.006ms 至1.270ms)。

    当输出加载3dB 固定衰减器时、收敛延时是否会因温度波动而增加?
    什么是原因和补救?







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、池田山、

    在低温条件下锁定时间较长是正常现象、这是因为在低温条件下环路带宽会减小。  

    环路带宽变化的原因是 VCO 的 Kvco 特性。 在低温条件下、Kvco 变小、因此环路带宽也变小。 因此、在低温条件下锁定时间更长。