This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:1GHz 输出状态和形状时 PLL 时钟上的抖动

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK00304, TRF1305B1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1474603/lmk03318-jitter-on-pll-clock-on-status-and-shape-of-1ghz-output

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: LMK00304TRF1305B1

工具与软件:

您好!

我正在使用 TI 的 EVM 板来评估 LMK03318、 我在示波器上测量了输出波形。 我有几个问题:

  1. 1GHz 输出看起来更像正弦波。 这是可以预期的最佳结果吗? 如果是、您是否可以推荐能够在下游清理此问题的器件?
  2. 当将 STATUS 引脚的 PLL 时钟用作示波器触发器时、波形更抖动、表示3.3V 输出本身抖动。 我曾想在我的终端应用中将该输出用作时基同步。 但是、看起来、我不应该使用它。 你同意吗?
  3. 为什么 EVM 的时钟输出端串联了电容器? 耦合的主要原因是什么? 他们是否会降低1GHz 波形的性能?

e2e.ti.com/.../EVM-CharacterizationForTI.pptx

谢谢!

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    1.由于驱动速度,更高的方波频率本身会变得更类似于正弦波。 如需将信号转接驱动至下游、建议使用 LMK00304。  

    2. 由于您触发的信号频率明显较低,因此会产生您看到的示波器效应。 尝试对基本 LVCMOS 信号使用更高的频率。

    3.是的、时钟输出端的电容器用于交流耦合。 它们可能不会降低波形质量、因为许多应用都需要这些电容器。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cris。

    是否有比较器可用于将1GHz 输出转换为更四分频的波?

    谢谢!

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是美国假期。 请预计响应会有延迟。  

    感谢您的耐心。

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    可以在这里使用射频放大器之一。 也许是 TRF1305B1? 我不太熟悉此产品系列、因此我邀请了射频团队的一些人来征求进一步的意见。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    您能否使用 CML 而不是 LV-PECL 来捕获1GHz 波形? 它可能有助于波形的形状。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    感谢您的建议。 我试过,但,这没有帮助:

    使用 CML/2.5V 似乎可以清除 STATUS 引脚上3.3V LVCMOS 输出上的抖动、并且我能够触发 STATUS 引脚上的10MHz 输出范围。 我看到的是、PLL 芯片能提供的性能最佳、还是 EVM 性能下降了? 数据表提到上升/下降时间为~200ps?

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:

    时钟发生器团队目前不在办公室、将在下周结束时返回。 您能指定您的时间表吗?

    此致、

    Jennifer