This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:时钟阻抗匹配电路

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1478877/lmk00301-clock-impedance-matching-circuit

器件型号:LMK00301

工具与软件:

尊敬的专家:

设计原理图如下、设计原理图如下。 我们的电流 FPGA 设计要求为:100mV~600mV 的差分输入电压范围、300mV~1125mV 的共模输入电压范围、-200mV-1200mV 的单端输入电压过冲范围。 我们希望查询一下时钟阻抗匹配电路的设计、以便获得解答。 谢谢您~
1.我们是否需要150 Ω 电阻器来将交流耦合电容器接地?
2、布置单块印刷电路板时,是否需要将发送端和接收端的匹配电路分别放置在端口附近? 交流耦合电容器是否也应放置在靠近发送端的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:  

    您是否计划在 LMK00301的输出中使用 LVDS 或 LVPECL? LVDS 可能会简化您的端接方案、因为单个100欧姆差分端接的摆幅将符合您的规格。 对于 LVPECL、在交流耦合电容器之前需要150 Ω 至 GND 电阻器来偏置驱动器的发射极跟随器级。  

    交流耦合电容器的位置不是太关键、但如果 LMK00301和 FPGA 之间的布线长度较长、我会将它们放置在更靠近驱动器的位置。 100 Ω 端接应尽可能靠近 FPGA 输入端放置、以尽量减少反射。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor