This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820的备用电容器

Guru**** 2553110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466906/lmx2820-alternative-capacitors-for-lmx2820

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

根据 LMX2820、CPOUT 和 VTUNE 的原理图、需要三个电容器:68nF、2.2nF 和480pF。 但我们目前缺少68nF 和2.2nF 电容器。 我们是否可以将电容器与其他值一起用作替代品?   如果是、请提供一些替代电容值。

谢谢!

Shuaihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、如果我需要 RFOUT 摆幅大约为1.2Vpp、可以吗? 我应该编程哪个寄存器、应该设置什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shualihan:

    环路滤波器值取决于设计、您可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 计算环路滤波器。  

    如果您要坚持使用默认环路滤波器、但没有准确的电容值、例如、可以使用两个并联的33nF 电容器替换68nF 电容器。  

    如果1.2Vpp 是单端电压摆幅、 相当于 6dBm、恐怕在频率大于5GHz 时无法实现。

    OUTA_PWR、OUTB_PWR 用于控制输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。 16GHz 时我需要1.2Vpp。 我将尝试调优 OUTA/B_PWR 来看看它是如何工作的。

    谢谢!

    Shuaihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Noel:
    我正在尝试在 RFOUT A/B 上配置一个16GHz 时钟、单端摆幅为 Vpp 1V、如下图所示。 这是正确的配置吗? 您能否建议是否有任何设置可以优化。 所有配置是否会直接反映在原始寄存器视图中以便直接使用?
    谢谢!
    Shuaihan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuaihan、

    在16GHz 时、I 测得的值为3.6dBm、接近1Vpp。