Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 工具与软件:
在我们的接收器中,我们使用 LMX2594并锁定14GHz 的固定频率。
我们在不转换频率时将 CE 引脚设置为"0"。
通过这种方法、我们将14GHz 的功耗降低了大约40dB、并在我们要恢复频率转换的情况下保持锁定状态。
请回答3个问题
- 行政长官究竟做了什么? 它是否关闭内部放大器/仅更改内部开关?
- 当 CE 为"0"时是否可以执行初始锁定?
- 当 CE 为"0"时、是否可以更改频率并锁定
B.R.
AVI Netanel