This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用 CE 引脚断电/上电模式

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1481258/lmx2594-powering-down-up-mode-using-ce-pin

器件型号:LMX2594

工具与软件:

在我们的接收器中,我们使用 LMX2594并锁定14GHz 的固定频率。

我们在不转换频率时将 CE 引脚设置为"0"。

通过这种方法、我们将14GHz 的功耗降低了大约40dB、并在我们要恢复频率转换的情况下保持锁定状态。  

请回答3个问题

  1. 行政长官究竟做了什么? 它是否关闭内部放大器/仅更改内部开关?
  2. 当 CE 为"0"时是否可以执行初始锁定?
  3. 当 CE 为"0"时、是否可以更改频率并锁定

 

B.R.

AVI Netanel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    通过使 CE 引脚为低电平关闭器件的电源、我预计根本没有射频信号输出。 在此断电状态下、SPI 仍然有效、以保留写入的寄存器值。 因此、在断电状态期间仍可对器件进行编程。 上电时、该器件使用最新写入的寄存器设置。