This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:使用外部10MHz 参考时钟

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1481636/lmk04828-using-external-10mhz-reference-clock

器件型号:LMK04828
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

工具与软件:

您好!

我将使用 Xilinx 的 CLK104电路板、其中包含 LMK04828B 和 LMX2594 PLL、再次从 Xilinx 驱动 ZCU208评估板中的时钟。 CLK104板还具有3个输入参考时钟选项:板载 TCXO、SMA 输入、从 FPGA 恢复的时钟。

我有与该主题 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229913/lmk04828-taking-driving_clock-from-another-input-pin-and-i-can-t-figure-out-which-one/4661353#4661353中相同的问题

所以、我想通过 CLK104的 SMA 输入为 LMK 使用外部参考时钟输入、而不使用 CLK104的板载10MHz TCXO。 我使用 TICS pro 应用程序仅选择 CLKin0作为 PLL1输入、即使我没有在 SMA 输入处提供任何参考时钟、我仍然可以看到 LMK 在输出端输出500MHz 时钟(DCLKout0和6、如编程)。 不过、为 LMK 启用了保持模式(不确定这是否与相关)

非常感谢这里的任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponnanna:

    您是否使用评估模块对此进行测试? 如果是、您能告诉我 LED 是否指示两个 PLL 的锁定情况吗? 正如我所想象的那样、与 PLL2相对应的 LED 应该被点亮、而与 PLL1相对应的 LED 不应该被点亮。 这表现得和预期一样。 由于外部 VCXO (160 MHz)的输出与板载 VCO (3000 MHz)的频率相位同步、PLL2打开。 即使没有输入、它也会生成输出。 不过、您的预期用途是使器件的输入和输出之间的相位关系具有确定性、这只有在使用指定的10 MHz 信号驱动输入时才能实现。  

    如果您不需要输出信号、请将相应的时钟输出设置为断电模式。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的回答。

    是的、我正在使用 Xilinx 提供的名为 CLK104的评估模块。 关于 LED、我查看了 CLK104的原理图。 因此、我看到只有 LMK 芯片的 PLL2状态引脚(引脚48:STATUS_LD2)连接到 LED、而 PLL1状态引脚(引脚31:STATUS_LD1)用作输入而不是输出 LED。 因此、当我从 TICS pro 加载自定义寄存器值时、我看到 Pll2 LED 为"on"、您可以说这是预料中的。

    换句话说、我无法通过 LED 观察结果来知道 PLL1是否处于锁定状态。 我还查看了 LMK 数据表、以了解 包含 PLL1锁定状态的寄存器地址。 不幸的是,我没有找到任何。 您能否告诉我是否有保存 PLL1锁定信息的寄存器?

    谢谢

    此致

    Ponnanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    同时,我发现 PLL1 DLD 状态可以根据 LMK 数据表寄存器 R351(0x16E)位7映射到引脚 Status_LD2。

    我们已进行过此尝试、最初在没有外部时钟的情况下 PLL1 DLD 处于关闭状态。  在我提供外部10MHz 时钟后、LED 亮起。