This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:对于 TI 的某个文档中提到 LMKDB1102、我是否可以有疑问?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1102, CDCDB2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1483875/lmkdb1102-may-i-have-some-question-regarding-ti-some-document-mention-lmkdb1102

器件型号:LMKDB1102
Thread 中讨论的其他器件: CDCDB2000

工具与软件:

尊敬的先生:

对于 TI 的某个 文档中提及 LMKDB1102、我可以提出一些问题吗?

RC19XXX、9QXL2001X 与 LMKDB1XXX、CDCDB2000直接替代产品指南页面25~26

https://www.ti.com/lit/ug/snaa410/snaa410.pdf?ts = 1741316340363&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

在  指南第25~26页中提到可以直接插入 LMKDB1102并显示每个引脚比较结果。(TI 文档)

基于指南 (TI 文档)于 2024年7月创建。

问题1。

但通过比较 LMKDB1102插入式器件、两个参考电路(RC1900X 旧的基准电路)似乎有"一些不同"、如指南 第25~26页。(TI 文档)

例如、提及(引脚6)。 所以,我想再次确认外部电路的不同(例如:引脚6 ) .  LMKDB1102还能 插入吗?

问题2:

基于 RC1900X 新的参考电路(创建于 2024年)似乎 LMKDB1102 参考电路"更加不同"(例如:电源电路)    ,所以 LMKDB1102仍然可以作为 RC19XXX, 9QXL2001X 与 LMKDB1XXX, CDCDCDB2000插入式替换指南页25~26提及? 或 RC19XXX、9QXL2001X 与 LMKDB1XXX、CDCDB2000直接替换指南 也有新版本。

关于 LMKDB1102基 准电路的不同之处、您有什么建议 吗?仍然可以在这两个部分都放入其中? (LMKDB1102和 RC1900X)或 基于  RC1900X

新的基准电路仍然可以 同时插入这两部分? (LMKDB1102和 RC1900X)

(https://www.renesas.com/en/document/sch/rc19002-reference-schematic?r=25420406)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从您提到的投放到替换指南的第25-26页、LMKDB1102和 RC19002的主要区别是、LMKDB1102在 OE1#(引脚15)上有压摆率输入要求、而 RC19002在其数据表上没有提到该要求。 LMKDB1102还需要将引脚7上拉至 GND、而 RC19002可以将引脚7悬空。  

    在您链接的 Renesas 的参考设计上、 需要进行2处更改来确保 LMKDB1102可用作直接替代产品:

    1.将引脚7连接到 GND

    2.将 R14降至<1k 欧姆、以确保 OE1#(引脚15)上的压摆率大于0.1V/ns。 (假设 U4可能在某个点被拉高。 如果此开关将始终处于中心位置或被拉至 GND、则无需更改)。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    但我想再次确认以下几点:

    根据  LMKDB1102参考板电路作为链接页8 L1设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/snau310/snau310.pdf?ts = 1741574133369&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw = 252FLMKDB1102.

    似乎映射到 新基准电路作为链接页1 R16 (未安装和短路):

    (https://www.renesas.com/en/document/sch/rc19002-reference-schematic?r=25420406)

    它仍然可以在 两个部分都投入使用? (这意味着 LMKDB1102参考 电路 L1 不必要并可以直接短路

    如 https://www.renesas.com/en/document/sch/rc19002-reference-schematic?r=25420406 第1页 R16所示、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于基本功能而言、电源上的铁氧体磁珠并非完全必需、但建议使用铁氧体磁珠实现更好的电源隔离/滤波、从而实现出色的相位噪声和抖动性能。 请注意、在 Renesas 参考设计中、USB 电源和 LDO 上有一个铁氧体磁珠、可显著衰减高频电源噪声。 LMKDB1102 EVM 直接与外部电源电压相连(无板载 LDO)、因此添加了铁氧体磁珠以进行额外的电源滤波。 LMKDB1102将与  RC19002参考原理图上使用的电源滤波设置配合使用。  

    此致、  

    Connor