This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:LAUNCHXL-CC26X2R1 Launchpad 程序闪存错误

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2652R, TMDSEMU110-U, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1488905/launchxl-cc26x2r1-launchxl-cc26x2r1-launchpad-program-flash-error

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2652RTMDSEMU110-U、

工具与软件:

尝试刷写 HOST_TEST 或 CC26X2R1 Lanchpad SDK 版本3.40 Launchpad 中的任何示例时出错

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真软件包20.1.0.3372)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    确保所有接头行跳线均已连接、并尝试使用 Uniflash Flash Programmer 2执行批量擦除。  以前是否对该 LaunchPad 进行过编程?  您是否有任何其他可以测试的 LaunchPad?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 uniflash 中遇到此错误、 连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真软件包20.1.0.3372)

    在2块新电路板上出现错误。 一年前就已经完成了、这对板 SDK 版本尚不清楚。 无法在新电路板中执行此操作。 默认 LED 和电源跳线已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在 XDS110和 CC2652R 之间连接 JTAG 跳线、包括 GND、3V3、RESET、TMS、 和 TCK。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOhWCvEMSJlyxXbKsikrYw__cc26xx_devtools__FUz-xrs__LATEST 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要连接 XDS 调试器?上次通过 USB 连接电路板直接编程时、未进行外部连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、因为您的 计算机与 CC2652R1之间当前没有连接 (接地除外)。  上次进行编程时已填充 JTAG 接头。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我只是上次连接了 USB,不管怎样,我也会尝试调试器,你是不是在下面的连接.

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART RX 和 TX 对于编程并不重要、但 TMS、TCK 和 RESET 应与 VCC 和 GND 一起连接。

    为什么选择使用外部 TMDSEMU110-U 而不是 LAUNCHXL-CC26X2R1板载 XDS110?  尽管更复杂、但它仍然可行。  您是否查看过《 LaunchPad 入门指南》

    此致、
    Ryan